Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8305
客户正在与 MSPM0G MCU 一起为具有 FOC 控制的无传感器 BLDC 设计 DRV8305-Q1。 他们没有 DRV 和 M0方面的经验。 您能否帮助提供基于 MSPM0的 DRV8305 SPI 配置的示例代码? 谢谢你。