This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:关于 LPM3.5

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1267150/msp430fr5994-about-lpm3-5

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我们将外部32kHz RTC 用于 MSP430FR5994 LPM3.5、如以下图1所示。

但是电流消耗约为40uA (预计 RTC)、即使是 LPM 3.5、也是高电流消耗。 我们至少需要将电流消耗降低到20uA。

1.如果以下值不足以设置 LPM3.5、请告知 LPM3.5必须设置的必要寄存器

- WDT 禁用 WDTI=0

- PMMREGOFF=1

- SR 设置:SCG1、SCG0、OSCOFF、CPU OFF

2.约为5.12.4.1典型特性、平均 LPM 电流与唤醒频率的关系(图2)、
什么是唤醒频率? 它是否设置了任何必要的寄存器? 您能否教授唤醒频率设置方法?

此外、是与唤醒频率相关的 LPM3.5电流消耗吗?

图1:外部 RTC 条件。  

图2: 5.12.4.1典型特性、平均 LPM 电流与唤醒频率间的关系

此致、

野里市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi:

    1.如果进入 LPM3.5后电流为40uA、则实际上不会进入 LPM3.5、因为电流应~0.5uA。 这意味着由于外设仍在请求时钟、因此您的时钟仍然开启。 在进入 LPM3.5之前禁用您正在使用的任何外设。 如何进入 LPM3.5、请见以下示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIRMSDxE518X.T.ckuOoPA__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    2.此图显示了以特定频率唤醒器件时的平均电流消耗。 例如、如果您以10次、1秒唤醒器件、则平均电流消耗相当于 x 轴上的10Hz 线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace San:

    非常感谢您的帮助。

    顺便说一下、 是否有寄存器能够检查 MSP430FR5994是否 确实已进入 LPM3.5模式?

    此致、

    野里市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi,

    不可以、没有要检查的寄存器、因为您将无法在 LPM3.5中调试器件。 在进行功耗测量时、不应同时连接或使用调试器、因为这样会使电流测量值偏斜。