This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:用于配置 MSP 的 MSP430FR5969 Spy Bi-Wire

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1268739/msp430fr5969-sp-msp430fr5969-spy-bi-wire-to-configure-msp

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!

我注意到在数据表中提到 Spy-Bi-Wire 可用于连接 MSP430开发工具和器件编程器。

这是否妨碍我在没有这些器件的情况下在电路板上使用此器件? 换句话说、我有一个 ARM 处理器、将用于配置该器件。

我有几种方法可以做到这一点:

1) 1)通过 UART 接口访问 BSL、然后配置后、使用此接口作为标准 UART 读取和写入接口

2) 2)使用 Spy-Bi-wire 接口来配置器件并使用 UART 接口进行读取和写入

为什么这些选项中的任何一个都不起作用或者 Spy-Bi-Wire 只是用于开发工具和编程器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBW 通常用于更新目标器件固件、但它也可以用于 SBW 主器件和使用邮箱系统的自由运行目标器件之间交换数据。

    www.ti.com/.../slaa763.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matty:

    SPI-by Wire 不限制可使用该器件执行的操作、它是 MSP430版本的2线编程。 使用我们的工具最简单、因为这些工具已经完成设置、但如果您要对自己的程序员进行编程、也可以进行编程。

    BSL UART 方法也完全可行。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!