请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969-SP 您好!
我注意到在数据表中提到 Spy-Bi-Wire 可用于连接 MSP430开发工具和器件编程器。
这是否妨碍我在没有这些器件的情况下在电路板上使用此器件? 换句话说、我有一个 ARM 处理器、将用于配置该器件。
我有几种方法可以做到这一点:
1) 1)通过 UART 接口访问 BSL、然后配置后、使用此接口作为标准 UART 读取和写入接口
2) 2)使用 Spy-Bi-wire 接口来配置器件并使用 UART 接口进行读取和写入
为什么这些选项中的任何一个都不起作用或者 Spy-Bi-Wire 只是用于开发工具和编程器?
谢谢!