This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2213:数据表显示没有 ADC、但调试器显示不正确。 嗯...

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2213, MSP430G2233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1272892/msp430g2213-datasheet-says-no-adc-but-debugger-says-otherwise-hmmm

器件型号:MSP430G2213
主题中讨论的其他器件: MSP430G2233

昨天使用了一整天、通过观察调试器可以看到恰好在 ADC/2 通道(INCH_11)上得到了我期望的 VCC 返回值。  '2213的数据表表明它不包含 ADC 外设-好吧、显示为"0通道"、并且图形芯片布局中缺少 ADC 块。   

我想知道该模块是否真正位于那里、但 GPIO 上的外部输入通道未连接?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    调试器中显示了这个参数、意思是什么?   

    根据数据表、此器件有一个可被用于"斜率"ADC 功能的比较器、但是 我认为 MSP430G2213没有功能性 ADC。 我不知道该模块在技术上是否仍然在硅上、但如果是、那么它在制造后肯定不会被测试、并且将无法保证它的性能。   

    如果您需要此系列中的 ADC、请考虑 MSP430G2233。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于调试器、我可以在 ADC 转换后断点、然后可以看到从 ADC10MEM 产生的传输。  它肯定会得到一个有效的值、并且会得到一个预期值(在数学上是这样)。  ADC 清楚存在。  我一直在使用 MSP 来获得25 yrs。  (感谢 Ken Hines)。

    这个 ADC 处于活跃状态、  可能无法在我的器件中对其进行测试或无法保证、但它可以在内部 VCC /2通道中按预期工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我从2233改用了、因为我们确定不需要 ADC。  但是、出现了一些问题(哈哈)、而且又出现了这些问题。