This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:提高过采样率

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280676/evm430-fr6043-increasing-oversampling-rate

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好:我正在使用 EVM430-FR6043、我有关于过采样的问题。

我想看看执行过采样的项目代码、选项为10、20、40、80和160。

我认为这是在软件中完成的,我要做的是添加另一个过采样选项,320到列表。

我有原因认为这会提供 250KHz 的信号采样频率。

您能建议在项目代码中的哪个地方可以做到这一点吗,或者提供任何意见/建议吗?

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过采样在硬件中完成、具体来说在 SDHS 模块中完成、这是一种 Σ-Δ ADC。 用户指南(SLAU367)的第22章详细介绍了该外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 感谢链接、从阅读信息来看、我们的最大 OSR 为160。  电源小知识

    如上所述、我正在寻找一种方法来获得250KHz 的信号采样频率。

    我当时想...如果我们使用160的 OSR (提供500 KHz 的信号采样率)、而我把捕获记录的大小扩大了2倍... 在这之后,取每一个其他的样本,并把它放入一个数组...这应该提供相同的效果有320的过采样率?

    有任何意见吗?

    此致、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我们将 MSP430FR6043上用于水和燃气计量应用的最小采样频率指示为425kHz。 请参阅 超声波传感设计中心用户指南

    至于您建议的解决方法-我不知道您说您将扩展捕获记录的大小是什么意思。 您能为我解释一下吗?