请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 我有一个 DO-160设计、需要两个单独和不同的微控制器。 我正在使用 MSP430F5438AMPZREP 和 SM320F2801PZMEP 。 两个文档都附带了适用于14引脚 JTAG 连接器的不同引脚排列。 《 使用 JTAG 接口进行 MSP430编程的原理图》显示了一个引脚分配(TDO-1、TDI-3、TMS-5、TCK-7、GND -9)和 _spdu079a: JTAG_MPSD 显示了不同的引脚分配(TMS-1、TDI-3、TDO-7、TCK_RET-9、 TCK-11)。 我应该使用哪一个或者它是否依赖于调试器/仿真器?