This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438AMPZREP

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280122/msp430f5438a-msp430f5438ampzrep

器件型号:MSP430F5438A

我有一个 DO-160设计、需要两个单独和不同的微控制器。 我正在使用 MSP430F5438AMPZREP 和 SM320F2801PZMEP 。 两个文档都附带了适用于14引脚 JTAG 连接器的不同引脚排列。 《 使用 JTAG 接口进行 MSP430编程的原理图》显示了一个引脚分配(TDO-1、TDI-3、TMS-5、TCK-7、GND -9)和 _spdu079a: JTAG_MPSD 显示了不同的引脚分配(TMS-1、TDI-3、TDO-7、TCK_RET-9、 TCK-11)。  我应该使用哪一个或者它是否依赖于调试器/仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 MSP430硬件工具用户指南、图2-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我用于 MSP430F5438AMPZREP 的引脚、但是我要为 SM320F2801PZMEP 使用哪种引脚? 相同或引脚分配、因为我尚未找到 SMS320或 TMS320的硬件工具用户手册或任何展示 JTAG 接口的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    请再次发布其他器件型号、以便将您定向到正确的工程师。