This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:用于气流测量的钳位流量计

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280141/evm430-fr6043-clamp-on-flowmeters-for-airflow-measurement

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我们将尝试使用500KHz 的反射安装传感器和 EVM430-FR6043评估板、通过3.9cm 的 ABS 塑料管测量气流。 是否可以使用传感器进行风速测量以实现钳制式测量。 理想情况下、我们需要使用钳位测量方法作为我们设计限制的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    我们的 USS 方案主要侧重于流速和体积的测量,我对您的要求不是很清楚,能不能在这里详细介绍一下?

    如果有一些方框图或图就更好了。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson、谢谢您的回复。 我们希望对以下各项进行体积流量测量: 空气 3.9cm 直径的管道时看到较大的纹波。

    流经管道的液体是空气。 流速范围为0-6000 l/hr。 我们的要求之一是使传感器(500kHz)从外部固定在管道上、而不是在气流路径中。 这意味着施加的波必须穿过塑料并进入气流中。

    对于实现此类测量的可行性、是否有任何建议。  

    TI 文档 SNAA266A 中提供了将超声波收发器安装到塑料上的建议。 这用于 TI 的 TUSS4470-EVM。 在这里连接传感器的原理是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    实际上、在下部、我们没有任何有关该解决方案的专业知识、您需要使用高功率传感器通过管道并保持良好的波形质量。

    谢谢!

    最棒的餐厅

    约翰逊