This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:文档差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010240, MSP430FR2475, MSP430FR2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1283346/msp430fr2475-documentation-discrepancy

器件型号:MSP430FR2475
主题中讨论的其他器件:TIDA-010240、、 MSP430FR2675

嗨、团队、

我有一个客户担心、数据表和 TIDA-010240参考设计之间的 MSP430文档存在一些差异。 请参阅以下内容、了解复制的客户工程师消息。

"我开始查看 MSP430FR2475TRHAT、我注意到文档中存在一些差异。

在随附的参考设计中、针对 MSP430FR2475TRHBR、我将引脚20视为 VREG。 但是、在数据表中、MSP430FR2475TRHBR 的引脚20为 DNC。 我应该相信哪一个? 这些文档中还有哪些其他问题?

即使是此 MSP 的在线 CAD 文件也会调用 VREG 引脚、但数据表为 DNC

https://www.ti.com/tool/TIDA-010240"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

     数据表在这种情况下是正确的、VREG 应该是 MSP430FR2475上的(NC) NO 连接。

    VREG 引脚是 MSP430FR2675 (CapTIvate 电容式触控 MCU)上的 VREG 1、8V Lleo 输出、是 MSP430FR2475上的"无连接"引脚、该引脚是减去电容后的同一器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回复:

    然后说明为何 随附文档 中包含 MSP430FR2475TRHBR、其中包括引脚20的 VREG、引脚20似乎直接连接到 VCC。 此文档是否错误?