Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043
尊敬的社区:
我使用的是 MSP430FR6043 MCU。 我们使用两个电源构建原型:正常 SMPS (12V 电源)和使用超级电容器(最大3.5V)的电池模式。
a) 电源一:基准电压(使用 REF A 2.5V)。 (0至12V 通过使用分压电路调节为0至2.5V)
b)电池模式:参考电压(AVCC)
在正常电压下、我将获得适当的 AVCC (3.3V)作为 ADC 基准电压。 当我们切换到电池模式时、ADC 基准电压会因电池放电而不断变化。 也就是说、如果我的电池电压为2.9、而我的基准电压 AVCC 也为2.9、那么我总能得到所有电池电压的12位最大值(4095)。
如果我们要使用电池电压(最大3.5V)为器件供电。 测量实际蓄电池电压的合适实施方法是什么?
提前感谢、
萨尔沃特