This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC 基准电压

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1283936/msp430fr6043-adc-ref-voltage

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的社区:

我使用的是 MSP430FR6043 MCU。 我们使用两个电源构建原型:正常 SMPS (12V 电源)和使用超级电容器(最大3.5V)的电池模式。

a) 电源一:基准电压(使用 REF A 2.5V)。 (0至12V 通过使用分压电路调节为0至2.5V)

b)电池模式:参考电压(AVCC)  

在正常电压下、我将获得适当的 AVCC (3.3V)作为 ADC 基准电压。 当我们切换到电池模式时、ADC 基准电压会因电池放电而不断变化。 也就是说、如果我的电池电压为2.9、而我的基准电压 AVCC 也为2.9、那么我总能得到所有电池电压的12位最大值(4095)。

如果我们要使用电池电压(最大3.5V)为器件供电。 测量实际蓄电池电压的合适实施方法是什么?

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sarwath

    可以知道 MCU Vcc 的电压吗?

    如果 Vcc 为3.5V 或更高、您可以使用 电压电池(最大3.5V)作为 ADC 基准、并使用内部基准  (使用 REF A 2.5V)作为 ADC 输入

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong:

    我的 MCU VCC 取决于电池电压。 我想在电源断电期间通过 MCU 检测电池电压。 我的问题是、ADC 基准电压是否会随电池电压而变化。  

    此致、

    萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sarwath

    请考虑使用内部基准(1.2V、2V 和2.5V 选项)作为 ADC 的基准。 内部基准不会随电池电压的变化而变化

    谢谢