Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 您好:我使用的是 EVM430-FR6043、我对 LCD 显示屏的使用有疑问。
我可以让它在"滚动"模式下工作、在这里它滚动浏览各个 stasics。
我也有它在 一个模式下工作,它可以显示一个个体的 Stastic , DTOF,例如连续。
但我不得不摆很多摆弄,使它在这种模式下工作…… 是否有一系列的"按钮按压"程序,以便我可以可靠地选择 DTOF ?
按钮的工作方式,它们似乎没有意义。
不久之后、我将尝试对 LCD 状态机进行一些更改、以便在不使用按钮的情况下显示 stasics。
请建议:
道格
。