This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:仅为 DToF 更改显示

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1284391/evm430-fr6043-changing-display-for-dtof-only

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我使用的是 EVM430-FR6043、我对 LCD 显示屏的使用有疑问。

我可以让它在"滚动"模式下工作、在这里它滚动浏览各个 stasics。

我也有它在 一个模式下工作,它可以显示一个个体的 Stastic , DTOF,例如连续。

但我不得不摆很多摆弄,使它在这种模式下工作…… 是否有一系列的"按钮按压"程序,以便我可以可靠地选择 DTOF ?

按钮的工作方式,它们似乎没有意义。

不久之后、我将尝试对 LCD 状态机进行一些更改、以便在不使用按钮的情况下显示 stasics。

请建议:

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    在我们的代码中、状态机状态看起来是以 LCD_sleep 模式(枚举值2)启动的。 要进入 DToF 模式(枚举值5)、您只需在复位后3次按右键即可进入 DToF。 在使用默认 USS 演示代码编程的器件中、按压按钮的行为符合预期。

    您是否更改了 GPIO 或 LCD 状态机? 有了你在这里介绍的信息,我不知道为什么你不能可靠地得到 DToF