This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:MSP-GANG、应用 DCO 计算

Guru**** 2811765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1282091/msp430g2744-msp-gang-apply-dco-calivration

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

您好!

选择"Apply DCO calibration..."时会发生什么情况 包含哪些内容?

此选择应用了什么校准? 我的客户在选择此选项/不选择此选项的情况下写入闪存时遇到困难。 因此他们想知道细节。

此致

小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Konishi 先生

     根据器件数据表表6-10、DCO 校准数据位于闪存信息存储器的 A 段中。 DCO 校准数据。

    因此、我认为应始终推荐选择这2个选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的支持。 我想知道更多关于确切行为的细节。

    据我了解、DCO 校准数据已存储在数据表中的表6-10所述的 INFO-A 段中。 MSP-GANG GUI 工具可以通过"Include locked INFO-A"选择菜单选择已擦除或未修改的 INFO-A。  客户不选中"包含锁定的 INFO-A"、因此 INFO-A 是未修改的。

     问题1:我的理解是否正确?

     问题2:选择"Apply DCO calibration..."时发生了什么情况 低于上述设置?

     问题3:为什么客户通过选择"Apply DCO calibration..."(应用 DCO 校准失败或成功擦除/写入)会看到差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konishi 先生

    您的理解是正确的!

    如果用户擦除 INFO-A 段、DCO 校准数据将不会被修改

    >>为什么客户选择"Apply DCO calibration..."会看到差异(擦除/写入失败或成功)?

    在启用"如果 DCO 常数无效、则应用 DCO 校准"期间、什么是客户擦除设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我们现在不知道客户设置的详细信息。 我们可以提问、请稍候。

    但客户希望了解 Gang 编写器有关"应用 DCO 校准..."的行为 因为没有文档说明。 我想我们不需要客户设置信息。

    您能回答这些问题吗?

     问题2:选择"Apply DCO calibration..."时发生了什么情况 低于上述设置?

     问题3:为什么客户通过选择"Apply DCO calibration"(应用 DCO 校准)会看到差异(擦除/写入失败或成功)?

    此致

    小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    选择"Apply DCO Calibration"之间的差异如下

     选择:成功写入操作并在客户系统中正常工作。

     未选择:成功写入操作、但在客户系统中不工作

    因此、客户需要选择"Apply DCO Calibration"、但客户想知道其中的原因?

    此致

    小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konishi 先生

    我查看了 MSP Gang 编程器(MSP-GANG)用户指南(修订版 Q)

    有以下说明:

    MSPGang_Interactive_DCO_Test 从信息存储器位置0x10F8至0x10FF 获取数据、将一个选定的字写入 DCO 寄存器、并实时检查多达8个目标的 DCO 频率。 以 kHz 为单位的测试结果保存在* result_in_kHz 缓冲区中

    我认为编程器在擦除操作之前从信息存储器中获取数据。 如果信息存储器已被擦除、如果选择了"Apply DCO Calibration"、编程器将校准值写回信息存储器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    谢谢你。 我理解信息存储器被擦除时的行为。

    但客户尚未选择"包含锁定的信息 A"、这意味着尚未对 INFO-A 进行擦除/写入操作。 是这样吗?

    因此、如果信息存储器"没有"被擦除、如果选择"Apply DCO Calibration"、编程器将执行什么操作?

    请注意、客户说、如果未选择、它在客户系统中无法正常工作。

     

    此致

    小西美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Konishi 先生

    >> 表示尚未对 INFO-A 执行擦除/写入操作。 是这样吗?

    可以。 我认为是这样

    >> 所以、如果信息存储器"没有"被擦除、如果选择了"Apply DCO Calibration"、编程器会怎么做?

    此选项为  "如果 DCO 常数无效、则应用 DCO 校准"。  

    我认为 、如果"检查 DCO 内容" 无效、将会写回 DCO 校准数据。

    我认为 、 如果 信息存储器"没有"被擦除、DCO 校准数据将不会被写回(不执行任何操作)

    这不符合预期。

    如果 没有选中、说明无法正常工作、请要求客户读出信息存储器内容

    谢谢!