This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:USS 库-完整源代码请求

Guru**** 2617015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286524/msp430fr50431-uss-library---full-source-code-request

器件型号:MSP430FR50431

您好!

我将使用该线程联系与 USS 库开发相关的任何人、这些人可以帮助我们的团队最终使我们的产品长期可靠。

去年、我们根据 MSP430FR50431制造了数百个水流量计、并提供了 USS 库。 起初 、我们遇到了相当大的问题、即其算法无法锁定在 UPS 或 DNS 中的适当波瓣上、因此提供了错误的流速值。 经过数周的试错开发、我们找到了一种比较可靠的流量计校准方法、 但是我们仍然必须手动调优大约25%的样本、因为我们所有的过程和假设都是经验性的、没有任何确凿证据表明 USS 库实际上是以我们所假设的方式工作的。

在我们的工作中、我们不断尽最大努力了解 USS 库操作背后的逻辑、但由于重要的可配置参数文档不明确或完全缺失、以及数据表(描述原理)和源代码之间总体缺乏逻辑连接、因此这变得非常困难。 我们最近一次尝试了解使用相关方法计算 dTOF 的原则,这部分是知性的陈述结束了,见以下:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1285586/msp430fr50431-uss-library---tof-calculation-using-correlation/4878761?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A557476#4878761

我们的项目基于 MSP430FR50431并且提供了 USS 库、因为它们似乎是理想的解决方案、但在我们目前的情况下、我们将浪费大量的开发时间来尝试估计、哪些可能起作用。 如果 USS 库的核心功能原理是专有的、并且在没有任何进一步指示的情况下也表现为不稳定的情况、那么对于我们来说、这是一个问题 、以至于我们开始考虑基于完全不同的软件/硬件的解决方案、尽管以前的所有开发时间显然都被浪费了。

此时、我们很想获取 USS 库的完整源代码、以便最终找到问题的解决方案。 我和我的首席执行官/项目经理已经多次尝试与 TI 员工取得联系、他们可能为我们提供了解决方案、但很遗憾、始终没有成功。 我们非常清楚、它可能也会导致任何进一步的技术支持失效、但我们愿意尝试这样做。

提前感谢您发送任何可以为我们提供帮助的消息。

此致

安东宁·斯泰潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:

    "是你啊! 您能否给我一个电子邮件地址、以便我可以向您发送电子邮件并讨论您的项目。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过个人信息与我联系吗?我们可以通过这种方式交换电子邮件地址? 我不能首先给你发消息,系统不允许它...

    我希望我们的首席执行官也能参与到对话中、但我不愿意在公共论坛上分享我们的电子邮件。

    感谢您的理解、此致

    安东宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:  

    我已将请求发送给您。 请检查信息。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到任何消息,但没关系,请联系我的电子邮件 stepanantonio(at)gmail(dot)com ,我会包括我的首席执行官后.

    谢谢、此致

    安东宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:

    我在这个 E2E 论坛上发送了友谊申请。  

    我已经向我们的销售团队发送了电子邮件、他们将很快通过电子邮件与您联系。

    此致、

    现金豪