主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
您好!
我正在考虑在程序运行时禁用 SWD 的方法。
我正在考虑重写 NONMAIN 的 SWDP_MODE 以禁用以实现这一点。
我正在尝试使用下面的示例代码和 SDK 进行检查、但您能提供一些信息吗?
示例代码:flashctl_nonmain_memory_WRITE_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang
SDK:mspm0_SDK_1_10_00_05
1.运行示例代码时会显示以下字符。 有问题吗?
Cortex_M0P:闪存编程器:错误、尝试不擦除的非主写入!
2.一旦我启动,它就会转换为默认处理程序。 原因是什么?
如果先执行出厂复位、它将运行到结束、但随后将转换到默认处理程序。
3.在步骤2中写入 NONMAIN 存储器后、当我检查存储器浏览器时、我会看到一个类似下面的值、并且看起来我没有正确写入。 为什么?

4.写入后、当我打开电源并尝试调试时、出现(Error-6305)、调试变得不可能。 原因是什么?
此致。