This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:无法在内部存储器上添加图像和 LCD 故障

Guru**** 2615935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1285283/msp-gang-cannot-add-images-on-internal-memory-and-lcd-fault

器件型号:MSP-GANG

您好!

 

我们于23年7月25日通过以下链接从经销商 Mouser 购买了 MSP-GANG 编程器:

br.mouser.com/.../MSP-GANG

使用几天之后、LCD 显示屏停止工作。


我不能将图像放在内部存储器中、出现以下错误消息:
正在下载脚本缓冲区...验证脚本 PSA ...失败
错误352:图像 CRC 错误。 程序终止。

我运行了自检、它通过了除三个之外的所有测试、其中有以下错误:

205:访问 LCD RAM (0xAA)     0x00AA  (0x00AA - 0x00AA) 结果: 0x60    …… >>错误<<
206:访问 LCD RAM (0x99)     0x0099  (0x0099 - 0x0099) 结果: 0x60    …… >>错误<<
207:图像闪存访问(获取 ID)  0x0002  (0x0001 - 0x0004) 结果: 0x00    …… >>错误<<

 

硬件/软件数据:

 

MSP-GANG 编程器(硬件)
序列号:22061585
硬件名称、版本:G430:01.05
芯片唯一编号:B268 996E 0C00 1D00
访问代码:MSP-GANG 编程器
MSP-GANG 编程器(固件)
MSP-Gang 中的 API 固件:MSP-Gang A430:01.03.08.00
可用的 API 固件:MSP-Gang A430:01.03.08.00
启动固件:G430BOOT A430:01.00.02.00
GUI 和 DLL 软件:
GUI 软件名称:MSP-Gang-GUI
GUI 软件版本:G430:01.03.08.00
GUI 软件发布日期:2003年8月3日
DLL 名称:MSP-Gang-DLL
DLL 版本:D430:01.03.08.00DLL 发布日期:03.2023年8月

有没有人面临这些问题?

是否有办法远程解决这些问题、或者我是否需要申请更换?

我联系了 Elprotronic 支持和 德州仪器支持、他们建议我尝试使用 E2E 设计支持论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    听起来此处的固件可能存在一些损坏。 您是否可以尝试强制固件更新? 在 MSP-GANG GUI 中、可通过"Tools"->"Gang API Firmware Update"执行此操作。  

    您是否一次只连接到单个板? 这是定制电路板吗、MSP-GANG 是否在编程时提供电源?  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、谢谢您的回复。

    我已经尝试过几次强制固件更新,并无效果的两个问题(液晶屏和添加图像,通过方式液晶屏从不显示任何内容)。

    如果没有任何目标板以"交互模式"连接到 MSP-GANG 上、则会出现添加镜像的问题。 请注意、在对目标 MCU 进行编程时不会出现该问题、但在编程器的内部存储器中创建映像时会出现该问题、因为我需要在没有 PC 的"独立"模式下或"来自 Imagem Mem"模式下使用该映像。 客户的 PC 中。 奇怪的是、如果我在"打开代码文件->"按钮中导入代码文件、然后在"交互"模式中按"转到(F9)"按钮、则表示设备已成功编程。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    浏览过一些旧帖子后、在我看来、 您看到的 LCD 错误和上传应用程序映像失败都 是常见的硬件问题。 ID 建议您直接联系 Mouser 并 申请退货。  

    这里的另一个潜在原因是固件错误。 如果您想要非常全面、可以尝试将固件降级到以前的版本、但我不怀疑在这种情况下、 考虑到 LCD 故障的性质、它会改变结果。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我尝试将固件降级到以前的版本、但问题仍然存在。
    我与 Mouser 联系、我将与他们确认如何处理。

    此致。