Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG
您好!
我们于23年7月25日通过以下链接从经销商 Mouser 购买了 MSP-GANG 编程器:
使用几天之后、LCD 显示屏停止工作。

我不能将图像放在内部存储器中、出现以下错误消息:
正在下载脚本缓冲区...验证脚本 PSA ...失败
错误352:图像 CRC 错误。 程序终止。
我运行了自检、它通过了除三个之外的所有测试、其中有以下错误:
205:访问 LCD RAM (0xAA) 0x00AA (0x00AA - 0x00AA) 结果: 0x60 …… >>错误<<
206:访问 LCD RAM (0x99) 0x0099 (0x0099 - 0x0099) 结果: 0x60 …… >>错误<<
207:图像闪存访问(获取 ID) 0x0002 (0x0001 - 0x0004) 结果: 0x00 …… >>错误<<
硬件/软件数据:
MSP-GANG 编程器(硬件)
序列号:22061585
硬件名称、版本:G430:01.05
芯片唯一编号:B268 996E 0C00 1D00
访问代码:MSP-GANG 编程器
MSP-GANG 编程器(固件)
MSP-Gang 中的 API 固件:MSP-Gang A430:01.03.08.00
可用的 API 固件:MSP-Gang A430:01.03.08.00
启动固件:G430BOOT A430:01.00.02.00
GUI 和 DLL 软件:
GUI 软件名称:MSP-Gang-GUI
GUI 软件版本:G430:01.03.08.00
GUI 软件发布日期:2003年8月3日
DLL 名称:MSP-Gang-DLL
DLL 版本:D430:01.03.08.00DLL 发布日期:03.2023年8月
有没有人面临这些问题?
是否有办法远程解决这些问题、或者我是否需要申请更换?
我联系了 Elprotronic 支持和 德州仪器支持、他们建议我尝试使用 E2E 设计支持论坛。