This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:通道0多路复用与通道0 +通道1

Guru**** 2479785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287396/msp430fr6043-ch-0-multiplexing-versus-ch-0-ch1

器件型号:MSP430FR6043

这是 uC 数据表中的图表、其中使用两个通道在两个方向上脉冲/读取一对换能器。

 

 

 

TI 正是通过这种方式在演示板上对其进行设计的、仅使用 CH0并开关 U8和 U9来选择方向:

 

为了引导您找到该原理图:

  • AFE_CH0_OUT 是 uC 生成的脉冲。
  • U9是一款电压电平转换器、支持我们在比 uC 正在运行(UC-RX)更高的电压(VCC VCC - TX)下对传感器施加脉冲
  • J5和 J6连接到换能器。
  • U8和 U7开关换能器上行/下行。
  • U10是一个放大器、其输出(AFE_CH0_IN)会反馈给 uC 进行分析。

 

Question:

 

-演示板为什么不使用双通道? 我假设这是为了避免为两个通道构建电平位移电路和放大器。

-使用两个通道而不是多路复用 CH0有什么好处?

在演示板上,从 U7到放大器(U10)的 SIGNAL_RX 原理图也被路由回电平转换器(U9)。  为什么 SIGNAL_RX 需要返回 U9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="563988" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287396/msp430fr6043-ch-0-multiplexing-versus-ch-0-ch1 ]-演示板为什么不同时使用两个通道? 我假设这样做是为了避免为两个通道构建电平位移电路和放大器。

    是的、回答正确。  

    Unknown 说:
    -使用两个通道而不是多路复用 CH0有什么好处吗?

    使用两个通道而不是多路复用 CH0存在一些缺点。 两个通道都需要电平转换电路和放大器。 但是、这两个通道的阻抗与外部电路不完全相同。 这将在 CH0和 CH1上引入不同的时间延迟。 并会导致 dTOF 结果不佳。  

    [报价 userid="563988" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287396/msp430fr6043-ch-0-multiplexing-versus-ch-0-ch1 "]-在演示板上、电路原理图 SIGNAL_RX 从 U7流出并通往放大器(U10)也被路由回电平转换器(U9)。  为什么 SIGNAL_RX 需要返回 U9?

    Rx 信号需要 R49进行阻抗匹配。 您可以在移除 U9的情况下参阅以下原理图。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们计划在电路中使用电平转换器(U9)、因为我们的脉冲电压高于 uC 的供电电压。 如在演示板中那样、将 R49接地端连接到 U9是否有一定的好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R49用于接收路径中的阻抗匹配、而 R47用于发送路径中的阻抗匹配。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们的设计需要电压转换器(U9)、是否有理由将 R49至 U9的接地端布线? 或者我们能否使用单通道转换器将 RX-R49转换为 VCC TX-R49、并直接将 VCC 接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接将 R49接地。  

    此致、

    现金豪