This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:发生错误时的 MCU 行为、例如 ESD

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290471/msp430f6779a-mcu-behavior-when-something-wrong-e-g-esd

器件型号:MSP430F6779A

发生什么事了。  当出现错误时、例如将 ESD 发送到 MCU、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waragorn:

    MSP430系统 ESD 故障排除指南》第2节 (SLAA932)提供了 MSP430中一些潜在 ESD 故障的概述:

    如您所见、存在多种潜在故障。 实际故障将取决于器件、系统 ESD 保护、ESD 施加位置以及 ESD 级别。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个过于笼统的问题、几乎任何情况都可能发生、从什么都没有发生到单个短路输出、到芯片完全锁存、这些锁存可以或不可以恢复并重新供电。 在某些情况下、如果器件未被"馈送"、则看门狗计时器可用于使器件复位、并定期复位。