Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-GANG 您好,耶鲁和 Evan
感谢您的耐心和回答!
这篇文章 继承
将从 GANG430升级到 MSP_GANG
现在、我遇到了 一个无法使用 MSP_GANG 在 VB6.0中生成 exe 的问题。 在 exe 文件中、可以初始化 Gang、加载映像、
MSPlang_MainProcess
句柄返回指针中存在错误。 我使用 CopyMemory OutputArray (0)、pOutputArray、52。 使用 exe 文件时出现错误,无法获得正确的值。
但在 Microsoft Visual Basic IDE 中,这是可以的。
请帮我!!