This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:继承文章"将从 GANG430&quot 升级到 MSP_GANG;在 VB6.0中

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1289245/msp-gang-inherit-article-hwo-to-upgrade-to-msp_gang-from-gang430-in-vb6-0

器件型号:MSP-GANG

您好,耶鲁和 Evan

 感谢您的耐心和回答!

 这篇文章 继承

将从 GANG430升级到 MSP_GANG  

  现在、我遇到了 一个无法使用 MSP_GANG 在 VB6.0中生成 exe 的问题。  在 exe 文件中、可以初始化 Gang、加载映像、  

MSPlang_MainProcess  

句柄返回指针中存在错误。 我使用  CopyMemory OutputArray (0)、pOutputArray、52。 使用 exe 文件时出现错误,无法获得正确的值。

但在 Microsoft Visual Basic IDE 中,这是可以的。   

请帮我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHANXIN:

    与 Elprotronic 中的工程师协商后、无法从 GANG430升级到 MSP_GANG。 您可以购买 MSP-GANG 并与可更快地运行的最新软件协同工作。