This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:LCD_C 控制器:低功耗波形的高帧频率

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286130/msp430fr6989-lcd_c-controller-higher-frame-frequency-with-low-power-waveform

器件型号:MSP430FR6989

您好!

我目前正在测试驱动显示屏时 MSP430FR6989的功耗。 为此、我在 LCD_C 控制器上设置不同的配置。 在测试低功耗波形时、我注意到显示屏的帧速率高于实际设置。 此外、在调试期间、在配置帧速率时会设置正确的位。 但是、当我设置16赫兹时、我没有看到任何闪烁、并且帧速率似乎是预期值的大约两倍。 但是、这种现象仅发生在低功耗波形中。 在正常波形下、帧速率符合预期。 可以帮助我解决这个问题吗?

非常感谢。
托比亚斯·欣德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能发布波形吗? 我想再次检查结果是否不遵循 UG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    这是 COM0的信号形式。 实际上和 UG 中规定的一样、同时设定频率为16Hz。 因此、应能在显示屏上看到清晰的闪烁。 但是、显示运行相对平滑。 如果我设置正常波形、另一方面、在16Hz 时可以看到预期的闪烁。 遗憾的是、我找不到使用低功耗波形提高帧速率的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是说在低功耗模式下、看不到 LCD 显示屏吗?

    2."增加框架"是什么意思?

    3.您能告诉我您当前的功耗是多少。 最简单的选择是将 MCU 设置为类似 LPM3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否、在低功耗模式下 LCD 工作正常、但在此模式下帧速率似乎更高。 这本身并不是一件坏事、但我想弄清楚这是为什么、以便排除运行过程中的错误和问题。

    2.示波器上的波形没有变化、但是 LCD 显示屏的刷新率比应有的刷新率要高。 然而、当配置16Hz 帧频率时、显示屏几乎没有闪烁、就像32Hz 时一样。

    3.完全是的、我在使用 LPM3、  在下列条件下的流耗大约为2、74 uA:内部分压器、低功耗波形、16Hz (32768Hz 振荡器、LCDDIVx = 31、LCDPREx = 3)和1/4 mux 速率显示屏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你的意思是看从波遵循 UG。 不过、您看到 LCD 将以低于16Hz 的频率刷新、而不是  以眼睛低于32Hz 的频率刷新? 如果是、我对此没有太多经验。 将扫描速率设置为156Hz。 如果扫描速率太小、人眼将看到不稳定的显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到的波形遵循 UG。 我的意思是、只是通过选择低功耗波形、显示屏似乎具有更高的刷新率。 如果我将16Hz 设置为帧速率、我可以看到正常波形以及低功率波形明显闪烁、眼睛几乎看不到闪烁。  

    我通常不会设置16Hz、因为正常波形的闪烁过强、但是如果低功率波形的帧速率可靠地更高、我可以将帧速率保留为16Hz。 这样可以降低一些功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抓住要点。 问题可能出在这一点上。 对于正常模式、LCD 打开周期在2个 LCD CLK 内(交流信号)。 但对于低功耗模式 、LCD 上的周期处于9 LCD CLK 中。 这意味着在低功耗模式下 LCD 导通时间承受了应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会导致低功耗模式下的频率更高吗? 在我观察到的低功耗模式下、低功耗模式下的频率是否不应低于较高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此在低功耗模式下、交流频率被扩展。 两次闪烁之间的时间也会缩短。 由于 LCD 时钟频率相同、很难只使用频率来记录结果。 至于人眼,他们有很大的寿命。 我建议您自行进行一些调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。