This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:电源压摆率调节

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291425/msp430g2553-power-supply-slew-rate-regulations

器件型号:MSP430G2553

您好!

给 MSP430G2553上电时、会发生 MCU 复位似乎不起作用的事件。 我们已确认当 DVCC 启动缓慢时会发生这种情况、但请说明以下有关此行为的说明。

・是否有针对 MSP430G2553的 DVCC 上升时间的任何规格?

・DVCC 电压的上升波形如下。 是否有办法用此电压波形正确启动 MCU?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅器件数据表中的图12和随附表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已查看了数据表、但没有明确提及压摆率。 为了使 MCU 正常工作、最低压摆率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dvcc/dt 是压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我当然知道。 只有 dVcc/dt≦3V/s 符号。 这是最大压摆率、但没有提到下限值。 这种现象在压摆率变慢时发生、因此我们假设压摆率的下限有一定的效果。 请给我一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件适用于小于3V/s 的压摆率。 (这非常慢。) 您的屏幕截图缺少清晰的器件、因此无法分辨显示的压摆率。 是大于还是小于3V/s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    图中的水平内存为10ms、所以它应该快于3V/s。
    似乎已遵循数据表规格、但复位功能不能正常工作。 是否有可能获得有关原因和对策的一些意见?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何判断复位不起作用?

    F2系列对 CPU 速度与电压的要求相当严格。 MCU 将在大约2V 左右启动。 如果您在 CPU 达到适当的水平之前加快 VCC 时钟速度、您可能会将其放入一个"未指定"区域、并且结果会很差。

    在 main ()的开头插入一个__ delay_cycles (" large number"),这是一个非常有保障的诊断/修复方法。

    [编辑:更正了拼写错误。]