This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:两次测量之间的间隔时间大于 UPS0至 UPS1间隙

Guru**** 2479005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290919/evm430-fr6043-time-between-measurements-is-greater-than-ups0-to-ups1-gap

器件型号:EVM430-FR6043

尊敬的先生或女士!

尽管我的 ADC-Capture 看起来似乎正常、但在测量时始终会出现这种错误。

以下是我的设置/参数。

我的 DToF 测量也会关闭、它似乎有时会完全停止~4秒(发生错误103)并开始再次测量。

我已经尝试过将 UPS0设置为 UPS1的时间间隔更长、但错误并没有消失。

请告诉我如何解决这个问题、提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、 延长 UPS0至 UPS1间隙 应该会有所帮助。 您是否已将其至少增加到500ms?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做了、该问题无法解决、但是我将 UPS0设置为 UPS1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以尝试将"脉冲数"降低到20、甚至更低。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 UPS0到 UPS1间隙现在是550ms、我的脉冲数现在是16、其他设置是相同的。 遗憾的是、它仍然不起作用、错误是相同的。 (我也尝试了更高的 UPS0至 UPS1以及不同脉冲数、错误仍然无法解决)

    还有其他想法吗?

    提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否使用连续捕获功能记录1分钟内包括报告错误在内的 ADC 信号。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ContinuousADCCapture.mp4

    e2e.ti.com/.../cont_2D00_capture_2D00_09_5F00_48.csv

    您好  

    我希望这就是你的意思。 该视频展示了"连续 ADC 采集"、而屏幕截图展示了运行时出现的错误。 文件是由程序生成的文件!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将绘制连续捕获文件的时间戳。 应该是一行。 但是、 图表中似乎出现了周期性突变。 周期大约为25次测量。 您是否在 while ()循环中启用了定期被调用并导致此问题的任何函数?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我仅 使用了用户应用程序、并没有自己编写任何代码。 有一个可能的,我启用了一些偶然的东西,但我没有添加任何代码到程序。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在项目中定义了这三个函数?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只使用设计中心来更改参数。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的程序看起来像这样,我没有做任何更改...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在代码中阻止行111 #define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELLY_ENABLE。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您询问了如何在 CCS 中对 MCU 进行编程。 您是否仍需要此方面的帮助?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设法做到了、我认为它现在运行得非常好。

    感谢您的帮助!

    此致!