This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:用于切换系统时钟的寄存器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1291836/msp430fr6043-register-to-shift-over-system-clock

器件型号:MSP430FR6043

并尝试确认我们的项目中真的需要多少个振荡器。  图表显示了其中的3个- 一个32kHz 和两个在8 MHz。  

在 MSP430FR6043数据表的第9.13.2节振荡器和时钟系统(CS)中、其内容如下:

"通过内部连接、高频振荡器 XT2 (HF)可由超声波子系统 USSXT 的振荡器提供。"

为了在 USS 模块和 XT2之间实现共享该时钟、需要设置哪个寄存器?   

共享振荡器是否有任何副作用或需要考虑的其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    这仅仅意味着您可以利用 HFXT2的外部源、在本例中是来自超声波子系统的振荡器。  

    控制时钟源的寄存器在 系列用户指南的 第3.3节中进行了说明。

    我不熟悉由此产生的任何问题。 一般而言、我建议将 USS 元件与电路中的所有其他元件分开、因为稳定的电压、时钟频率等对于精确读数很重要、但这不应影响时钟。