Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 并尝试确认我们的项目中真的需要多少个振荡器。 图表显示了其中的3个- 一个32kHz 和两个在8 MHz。
在 MSP430FR6043数据表的第9.13.2节振荡器和时钟系统(CS)中、其内容如下:
"通过内部连接、高频振荡器 XT2 (HF)可由超声波子系统 USSXT 的振荡器提供。"
为了在 USS 模块和 XT2之间实现共享该时钟、需要设置哪个寄存器?
共享振荡器是否有任何副作用或需要考虑的其他因素?