请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043、 TIDM-02003
您好!
我 有一个适用于 MSP430FR6043的 TI 开发套件、标记为 PCB Rev C :

TI 提供了 TIDM-02003原理图(tidrys5.pdf)、表示"Rev:A":

在 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01演示代码中、有一个 _ EVM430_VER__ 编译器开关、默认为0x20、但也可以是0x11:

对于默认值 __EVM430_VER__=0x20,代码尝试将 PJ6设置为 USSXT_BOUT :UltrasonicGasFR6043
// Enable monitoring of USSXT_BOUT via PJ.6 pin
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_PJ,
GPIO_PIN6,
GPIO_TERNARY_MODULE_FUNCTION);
但在提供的原理图中、PJ6 HFXIN 从上面经过编辑的图片中可以看出、 这似乎与我电路板上的当前情况相符:

我如何知道我应该使用哪个版本的代码:是否有一些文档会解释"PCB Rev C "仍匹配原理图"版本: A"? 是否有一些文档对 这两者进行了说明? _ EVM430_VER__ (0x20 与 0x11)选项?
谢谢!
丹尼尔