This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:有任何人拥有 MSP430F5529的演示代码、其在上电时速度可高达24MHz/25MHz、并且能够以大约2 ~3uA 的最小电流进入睡眠模式(LPM4)?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1293443/msp430f5529-any-one-have-a-demo-code-for-msp430f5529-which-can-speed-up-to-24mhz-25mhz-at-power-on-and-can-enter-sleep-mode-lpm4-with-minimum-current-around-2-3ua

器件型号:MSP430F5529

尊敬的所有人:

在 TI 库/演示代码库中有一个 MSP430F5529演示代码、可以将其设置为 LPM4睡眠模式、电流约为2uA。  

但是、一旦在加电> 22Mhz 时添加加速代码、速度电流(LPM4)将变得非常高。   不确定我遗漏了什么。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    • 您是否启用了任何可导致 MSP 退出低功耗模式的中断?
    • 您看到的功率值是多少? 这可能会提供有关实际 LPM 的详细信息。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是、仅启用 P1.2、P1.3、P1.4和 P1.5密钥中断。  其他为禁用状态。 禁用所有 SPI 和 I2C。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以在这些 GPIO 的中断处理程序中放置一个断点吗? 如果您正在测量电流、它应该会帮助您、这样、您就能看到您处于低功耗模式还是工作模式。  

    这里是用于低功耗模式的电流。

    这里是运行模式的电流

    如果您激活了任何额外的外设(ADC、比较器等)、那么这些外设会增加您的电流。

    此致、
    卢克