This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:MSP430

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1297437/msp-exp430fr5969-msp430

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他部分:鳄鱼夹

大家好、TI 论坛!

我是一名 EE、对许多嵌入式系统实践工作都没有经验(在该领域总共工作1年)-我有一个有点简单的问题、希望我可以用一句话来形容它:

我正在使用适用于 MSP430的 IAR Embedded Workbench IDE。

我要将信号发生器连接到输入引脚(P2.5)以用作"时钟"。

我想我的一个严重错误是在插入 USB 电源时试图将2个 sig gen's 鳄鱼夹中的1个连接到 GND、我用鳄鱼夹刷住了连接器 J5行中的另外一个引脚、 红色板载 LED (LED101)亮起-作为参考、这个红色 LED 与绿色电源指示灯 LED (LED102)紧邻、只要连接 USB 电源、该指示灯就会亮起。

之前、我已经在红色 LED P4.6 (LED1)上放置了一个跳线、以便向我提供一些额外的电源指示-我注意到在下次上电时、该 LED 的调光比以前要弱得多。

我用 DMM 穿越 VCC 和 VSS、注意到压降为1.02V -不好。

我假设我短路了某个东西?

但可能还有另一个快捷的答案。

此致!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的信号发生器是设置为输出0至3V 还是输出-3至3V? MCU 与负电压不同。

    你可能已经杀死它,虽然它是不可能的。 从板上拔下所有元件、只需插上 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过看一下我的设置、我想我可能已经忘了使用1.65V 的偏移来考虑从-1.65到+1.65的电势摆动、前提是采用了 AT。

    否则、我想如果它从0摆动到3.3V、这是无关紧要的

    我不确定情况是否属实、但这是一种猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在直流模式下使用 DMM 进行检查。 如果是双极、它将读为0、如果是单极、它将读为3.3的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出上-我将高电平电压设置为3.3V、将低电平电压设置为0.0V、 占空比设置为99.99%-我在万用表上获得的输出为1.83V -我想您的第一个假设是正确的-摆幅似乎是从-到+、而不是从0到+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上似乎不是这样的。

    我将 sig 信号的输出连接到示波器、它从0V 变为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    请连接 USB 电缆为 LaunchPad 供电、 首先尝试运行 Launchpad 示例代码、参考 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430FR5969)用户指南(修订版 B)。

    谢谢