主题中讨论的其他部分:鳄鱼夹
大家好、TI 论坛!
我是一名 EE、对许多嵌入式系统实践工作都没有经验(在该领域总共工作1年)-我有一个有点简单的问题、希望我可以用一句话来形容它:
我正在使用适用于 MSP430的 IAR Embedded Workbench IDE。
我要将信号发生器连接到输入引脚(P2.5)以用作"时钟"。
我想我的一个严重错误是在插入 USB 电源时试图将2个 sig gen's 鳄鱼夹中的1个连接到 GND、我用鳄鱼夹刷住了连接器 J5行中的另外一个引脚、 红色板载 LED (LED101)亮起-作为参考、这个红色 LED 与绿色电源指示灯 LED (LED102)紧邻、只要连接 USB 电源、该指示灯就会亮起。
之前、我已经在红色 LED P4.6 (LED1)上放置了一个跳线、以便向我提供一些额外的电源指示-我注意到在下次上电时、该 LED 的调光比以前要弱得多。
我用 DMM 穿越 VCC 和 VSS、注意到压降为1.02V -不好。
我假设我短路了某个东西?
但可能还有另一个快捷的答案。
此致!
雅各布