This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:与引脚 PA1相关

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1296993/lp-mspm0g3507-related-to-pin-pa1

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、与 Launchpad 相关、我无法在 Launchpad 中找到 PA1引脚(UART 接收器引脚)。

请帮助我解决相同的问题。

谢谢。此致、  

Abhaya Raj Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhaya Raj Mishra

    请查看 MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件用户指南(LP-MSPM0G3507)(修订版 B)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应按相同方式连接这些跳线、或者需要移除这些跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您需要对引脚执行的操作。 这些是5V 耐压、开漏并且需要外部上拉电阻器、这正是跳线所提供的。

    请注意、TI 示例使用 PA11实现 UART0-RX 功能、该端口连接到 XDS-110来实现反向通道 UART、可以在 SysConfig 的"引脚多路复用器"部分中进行选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也尝试了这种方法、但它没有传输信号、我还尝试了可用于该技术的不同引脚、但目前只有 TA0正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhaya Raj Mishra

    PA0和 PA1均可用作正常的 GPIO。 根据 Keith Barkley 的建议、请在 SDK https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 上试用我们的示例代码

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布无法正常工作的 SysConfig 页面的屏幕截图?