Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
您好、专家!
我试图使用 MSP430F5529并使用 USB 描述符和 CDC 类来实现一个 USB 接口项目。
当我尝试将代码上传到板上时、显示未知错误器件、

我上传代码的步骤是、
- 通过 USB 描述符生成的 CDC 文件
- 导入的 C1-LEDOn/off 项目
- 从 USB 描述符复制粘贴的生成的文件、包括 INF 文件
- 构建发生
- 我保留了 GND、5V 和3V3跳线、并移除了剩余的跳线(我希望这是执行 USB 项目的方式)
- 已将 USB 电缆连接至主机
- 并点击"运行"
显示的端口:
1. UART1
2.调试接口
3. USB 串行设备
使用 USB 串行设备端口
此外,我连接了所有跳线和上传的代码仍然 LED 不闪烁(不要怎么做它实际上,但渴望了解它:-))
上图中提到的误差
请帮助我,任何建议将非常感谢!
此致、
TeX