This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:具有 msp430f5529的 USB 接口

Guru**** 1187710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298836/msp430f5529-usb-interface-with-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529

您好、专家!

我试图使用 MSP430F5529并使用 USB 描述符和 CDC 类来实现一个 USB 接口项目。

当我尝试将代码上传到板上时、显示未知错误器件、

我上传代码的步骤是、

  1. 通过 USB 描述符生成的 CDC 文件
  2. 导入的 C1-LEDOn/off 项目  
  3. 从 USB 描述符复制粘贴的生成的文件、包括 INF 文件
  4. 构建发生  
  5. 我保留了 GND、5V 和3V3跳线、并移除了剩余的跳线(我希望这是执行 USB 项目的方式)
  6. 已将 USB 电缆连接至主机
  7. 并点击"运行"

显示的端口:

1. UART1  

2.调试接口

3. USB 串行设备  

使用 USB 串行设备端口

此外,我连接了所有跳线和上传的代码仍然 LED 不闪烁(不要怎么做它实际上,但渴望了解它:-))

上图中提到的误差  

请帮助我,任何建议将非常感谢!

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEX、

    您从 CCS 中看到的误差是由于您摆脱了隔离块上的 SBW 连接。 要与 USB CDC 接口交互、您需要打开 PC 上的终端并将其连接到目标 MSP430F5529 USB 接口。  

    我建议首先使用 Launchpad 开箱即用演示、以确保所有内容都正确连接、然后加载您自己的 USB 项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、例如、USB 程序不能由诸如 UART 的断点进行运行/停止调试。 下载工作(准备的 TI)二进制文件并在调试器(SBW 主器件)断开连接的情况下运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复先生,现在我 明白了!  

    一个小小的怀疑请澄清一下我。。。

    我想知道连接到 USB 的 msp430f5529的原理图是什么样的。

    我们在 LaunchPad 中不需要的  

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    请参阅以下应用手册第4节。  开始使用 MSP430进行 USB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jace 先生