This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:ADC10校准和未调误差

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299456/msp430f1232-adc10-calibration-and-unadjusted-error

器件型号:MSP430F1232

大家好!  

TL;DR:

如何减少 ADC10中的总体未调误差? 是否有我们可以依赖的校准寄存器或我们需要校准和提供 FW 特性?

详细

在维护和更新旧产品的过程中、需要对 ADC 执行一些活动。 我首先需要了解 MCU 的一些 ADC 限制:  

数据表中的总体未调误差(SLAS361D−2002年1月−2004年8月修订)、第27页列出了 EI、ED、EO、EG 和 ET 的值。

1) 1)在 最坏的情况下、最大总擦除次数 I 可以得到 EI、ED、EO、ED 和 ET 的总和-因此是+-13LSB? 典型值是7.1?  

REF 处于0至3.3伏范围内时、 最坏情况下的误差为41mV、典型情况下的误差为22mV。 考虑到 PlusMinus,我的*Effective 值的范围为40到80mV。  

但也假定我能想到的最坏情况是 ET、最坏情况下的误差为5LSB、因此为16mV (或32代表正负)。

现在的问题是:  

2) 2)是否可以使用一些寄存器来校准 ADC?

3)是否有一些寄存器 可以 调节 ADC 读数、以减少方面的总误差(例如、使用稳定的外部 电压读取 VREF+、然后在运行时将 Vref 的电流值与实际值进行比较)

4) 4)我是否应该仅依靠软件程序并以线路校准来减少 ADC 的误差(例如在 EOL 时对多个点进行采样并获得一些传递函数)?

我是另一个用于校准的 MSP430 HAV TLV、我想知道是否可以对 F1232应用类似的方法。

K.R.

Luca.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    它具有、请参阅数据表和 TRM:

    产品说明书:

    用户指南:(展示如何使用。)

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、  

    感谢您的快速回复、非常感谢您为支持社区所做的努力!

    我在此处查看了 MSP430x1xx 系列的参考手册(TI 网站)

    -> https://www.ti.com/lit/ug/slau049f/slau049f.pdf

    我还在此处查看了特定器件的数据表(TI 站点)

    -> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1222.pdf?ts = 1701774080087&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我找不到您发布的文档的章节。  

    我正在为搜索此类信息  MSP430F1232、 也许我错过了一些细节她和那里?

    您能否向我指出您用于检索 TLV 和校准详细信息的文档?

    谢谢、KR、  

    Luca.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对是一个秋千和一个缺失的地方。 MSP430F1232使用 ADC10、而不是 ADC12。 它也不像 TLV 数据。

    ET 似乎是将所有误差来源与所寻求的总数相结合的结果。

    如此处所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    大卫是对的。 我错成了2132。 对于1232、它不具有此模板。 这意味着您需要使用软件逐个校准 ADC、并且需要花费大量时间。 请检查是否要采用该解决方案。

    伊森