This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:请求 USS 软件上2 MHz 传感器的初始基本和高级参数

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1300919/msp430fr6047-request-for-initial-basic-and-advanced-parameters-for-a-2-mhz-transducers-on-uss-software

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的所有人:

我需要2 MHz 传感器的基本和高级参数值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    您能解释一下自己的意思吗?  

    如果您只想在使用2MHz 传感器时应该输入到 USS GUI 中的参数、那么您可能首先应该查看 USS Academy 中 的器件入门指南。 您还应查看 《USS 设计中心用户指南》。 由您决定要使用的最佳参数、但这两个指南将帮助您确定要使用的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的答复。 是的、我是这么说。 我看到了两本指南、但详细描述仅涉及1 MHz 换能器、我要的是2 MHz 换能器。 请参阅所附的屏幕截图以了解详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi:

    您可以自行找到最适合您的管道和换能器设置的参数。 执行频率扫描、并使用该函数查找 F1的值、如学院所示。 然后尝试获取 ADC 捕获。 将其与 Academy 中的图像进行比较。 尝试调整开启 ADC 计数和捕获持续时间、从而适应 ADC 捕获中的波形。 然后调整其余参数、以获得与 Academy 中的示例类似的波形。 如果您遇到此问题、请制作一个详细描述此问题的主题。