请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 我想使用 GUI 来校准超声波流量传感器、以进行 水流测量、因为在 VFR 流量范围和头文件中输入的校准数据也生成了、另外代码使用头文件重新编译、但 EVM6047流速 与参考流量计不匹配。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 GUI 来校准超声波流量传感器、以进行 水流测量、因为在 VFR 流量范围和头文件中输入的校准数据也生成了、另外代码使用头文件重新编译、但 EVM6047流速 与参考流量计不匹配。 
我有同样的问题、我在 Water_Demo 不进行任何修改的情况下使用示例 MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS 的固件。 出现固件与 VRF 流校准不工作的情况。 我将校准偏差设置为固定流量、并更改校准 VRF 上的参数、仪表(DUT)中指示的流量不会改变。 但是、如果我更改 仪表常数、仪表(DUT)中指示的流量会发生变化。