This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430-FR6047:超声波流量计校准 VFR

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298844/msp430fr6047-evm430-fr6047-ultrasonic-flow-meter-calibration-vfr

器件型号:MSP430FR6047

我想使用 GUI 来校准超声波流量传感器、以进行 水流测量、因为在 VFR 流量范围和头文件中输入的校准数据也生成了、另外代码使用头文件重新编译、但 EVM6047流速 与参考流量计不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、我在 Water_Demo 不进行任何修改的情况下使用示例 MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047EVM_USS_USS_USS 的固件。 出现固件与 VRF 流校准不工作的情况。 我将校准偏差设置为固定流量、并更改校准 VRF 上的参数、仪表(DUT)中指示的流量不会改变。 但是、如果我更改 仪表常数、仪表(DUT)中指示的流量会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 USS GUI 实现与参考仪表的多个流速匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind、您好、Urolio、

    因为这个线程与我使用 Aravind 的另一个现有线程相同、而且另一个线程还没有完全解析、所以我将关闭这个线程。   有关多流速校准的更新、请参阅此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind、您好、Urolio、

    您是否在 USS GUI 中启用了"Adv calibration"功能? 启用后、它将在屏幕上显示校准后的 VFR。  

    此致、

    现金豪