This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6769A:如何设置 MCLK 和 SMCLK

Guru**** 2826775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306472/msp430f6769a-how-to-set-mclk-and-smclk

器件型号:MSP430F6769A

您好!

谢谢你一直教我!

请告诉我频率设置。

使用 SD24_B 时、源频率被设定为 SMCLK。 但是、当我查看用户指南时、我认为默认设置为1.048576 MHz。

www.ti.com/.../slau208q.pdf

"当晶振启动完成并稳定下来后、FLL 将使 MCLK 和 SMCLK 稳定到1.048576 MHz 并且 fDCO = 2.097152 MHz。"(5.2 UCS 操作)

我想设置 SMCLK、想知道增加频率是否会对 AD 转换产生影响。

最初、我认为 MCLK 和 SMCLK 输出的是25MHz 的最大频率。

因此、我目前正在使用 CCS12.5.0创建一个程序。

附件是该计划的一部分。

它只是不起作用。 在当前程序中、我打算将其设置为关于25MHz、但在我通过调试启动它时、它会在看门狗计时器处停止。

在同时设置 DCO 和 DCORSEL 时、似乎会发生这种情况。

由于规定了必须确定适当范围才能生成稳定的频率、因此已确定 DCORSEL、DCO 和 MOD 的值。 由于所需的频率接近25MHz、我打算设置 DCORSELx = 4、DCOx = 31、MODx = 0、但它不起作用。

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/msp430f6769a.pdf?ts = 1701143243701&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FMSP430F6769A

(__LW_AT__5.8.2时钟规范、 表5-5。 DCO 频率)

我想我使用了错误的频率设置程序或错误地设置了频率范围、但我不能确定。

有人能教我吗?

谢谢你。

俊晴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以参考此将 DCO 设置为25MHz 的代码示例。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APRsKIF6eDDJCIGtdBDnHw__msp430ware__IOGqZri__LATEST&placeholder=true

    然而、当使用 SD24时、不建议将 MCLK 时钟频率更改为高于1.048576 MHz。 可能会导致其他问题。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cash

    感谢您的评分 这是一个很大的帮助!

    也感谢您提供示例代码。 仅供参考。

    但是、当使用 SD24时、不建议将 MCLK 时钟频率更改为高于1.048576 MHz。 可能会导致其他问题。  [/报价]

    这是否意味着需要将 MCLK (或 SMCLK)设置为默认1.048576 MHz、或者需要使用示例代码中提出的 MCLK 分频方法?

    SD24所使用的最大频率我想改变 SD24的频率的原因是因为我想查看通过改变采样频率所得到的结果。 OSR 设置为1024。 更改 OSR 得到的结果是1024是最好的。 是1.048576 MHz、它是否会分为 SMCLK/2、SMCLK/4等? 如果您想使其更详细、请将示例代码创建的频率除以、然后创建低于1.048576 MHz 的频率。

    如果很难传达的话,我很抱歉。

    谢谢你。

    俊晴