This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:FLASH34和 PMM11勘误问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306732/msp430f5438a-flash34-and-pmm11-errata-questions

器件型号:MSP430F5438A

我对于 MSP430F5438A 的勘误表有几个问题:

 

  • FLASH34:这个涉及在擦除存储体的同时执行闪存。 勘误表似乎暗示您在擦除闪存时根本无法执行闪存、但是、用户指南(第7.3节)指出、只要从正在执行的闪存中擦除一个单独的闪存组、就可以在闪存耗尽时进行擦除。 只是想澄清哪种解释是正确的。
  • PMM11:如果我禁用了低侧 SVS (SVSLE=0)但启用了低侧监控器(SVMLE=1)并在正常性能模式下运行(SVMLFP=0)、那么该勘误是否适用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    对于 FLASH34、应参考勘误表获取正确的行为描述。 您可能还需要通读 这篇 E2E 文章 、获取此勘误表的其他说明。

    对于 PMM11、看起来你需要禁用或同时在全性能模式下启用它们、同时还需要以勘误表中列出的频率和内核电压电平从 DCO 提供 MCLK、以便容易受到勘误表的影响。 因此、根据我们的文档、我认为您将不受影响。  当然、您可以通过将时钟输出到引脚并观察它们在从 LPM 3或4唤醒时是否超过预期频率来检查您是否受到了影响。