请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 我对于 MSP430F5438A 的勘误表有几个问题:
- FLASH34:这个涉及在擦除存储体的同时执行闪存。 勘误表似乎暗示您在擦除闪存时根本无法执行闪存、但是、用户指南(第7.3节)指出、只要从正在执行的闪存中擦除一个单独的闪存组、就可以在闪存耗尽时进行擦除。 只是想澄清哪种解释是正确的。
- PMM11:如果我禁用了低侧 SVS (SVSLE=0)但启用了低侧监控器(SVMLE=1)并在正常性能模式下运行(SVMLFP=0)、那么该勘误是否适用?