请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2433 我在独立工具和基于云的工具上都尝试过这种方法。 LED 闪烁演示和代码工作正常。 我已经尝试了编译优化(设置为4)、但无法获得链接内容...六个错误:
- #10010链接期间遇到错误;"OutOfBox_MSP430FR2433.out"未编译 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
- #10367-D 输出段".TI.persistent "无法将 noinit 段与需要初始化的段混用。 OutOfBox _MSP430FR2433 C/C++问题
- #10099-D 程序将无法放入可用内存中,或者该段包含的调用站点需要无法为该段生成 trampoline。 对于大小为0x479a 的"ALL_FRAM"段、进行对齐放置失败。 可用内存范围:lnk_msp430fr2433.cmd /OutOfBox _MSP430FR2433第132行 C/C++问题
- gmake:***[所有]错误2 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
- gmake[1]:***[OutOfBox_MSP430FR2433.Out]错误1 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
- gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。 OutOfBox _MSP430FR2433 C/C++问题
我正在运行 Code Composer Studio 12.5.0.00007。
是否有解决方案?还是我继续前进? FRAM 功能是否起作用?