This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:OutOfBox_MSP430FR2433演示代码无法编译

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310508/msp430fr2433-outofbox_msp430fr2433-demo-code-will-not-compile

器件型号:MSP430FR2433

我在独立工具和基于云的工具上都尝试过这种方法。  LED 闪烁演示和代码工作正常。  我已经尝试了编译优化(设置为4)、但无法获得链接内容...六个错误:

  • #10010链接期间遇到错误;"OutOfBox_MSP430FR2433.out"未编译 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
  • #10367-D 输出段".TI.persistent "无法将 noinit 段与需要初始化的段混用。 OutOfBox _MSP430FR2433 C/C++问题
  • #10099-D 程序将无法放入可用内存中,或者该段包含的调用站点需要无法为该段生成 trampoline。 对于大小为0x479a 的"ALL_FRAM"段、进行对齐放置失败。 可用内存范围:lnk_msp430fr2433.cmd /OutOfBox _MSP430FR2433第132行 C/C++问题
  • gmake:***[所有]错误2 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
  • gmake[1]:***[OutOfBox_MSP430FR2433.Out]错误1 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题
  • gmake[1]:目标"辅助输出"由于错误而没有重新生成。 OutOfBox _MSP430FR2433 C/C++问题

我正在运行 Code Composer Studio 12.5.0.00007。

是否有解决方案?还是我继续前进? FRAM 功能是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如你所料,#10099(翻译:"太大")是重大的失败,其余只是级联。  我看到的 OutOfBox 演示似乎挤满了人。

    也许可以尝试"-OS"[size]? 我认为-O4实际上可以使程序变得更大。  

    您是导入项目、还是只是将其复制到新项目中? 导入可能有一些我们不知道的选项(例如内存模型)。