This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:传输的 UART 数据中出错

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317379/msp430fr6047-error-in-uart-data-transmitted

器件型号:MSP430FR6047

大家好、我正在尝试通过 Water_Demo 发送捕获数据、我使用的方法与"MSP430FR6047EVM_USS_USS_UART"应用中使用的方法相同。 我尝试在"FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_example"中 以4800的波特率实现此功能。 不过、在将 UART 传输配置为"MSP430FR6047EVM_USS_UART Water_Demo "后、我得到的 dtof 结果很好、但捕获数据是 gibberish。  

MSP430FR6047EVM_USS_UART 中的  Water_Demo 设置是否与 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_example 不同?

我的 UART 配置如下。

	// GPIO Configuration for UART mode
    P1SEL0 |= (BIT2 | BIT3);
    P1SEL1 &= ~(BIT2 | BIT3);

    // Configure USCI_A0 for UART mode, 8-bit data, 1 stop bit
    UCA1CTLW0 = UCSWRST;                    // Put eUSCI in reset
    UCA1CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;             // CLK = SMCLK

//    // For BRCLK = SMCLK = 8MHz, and Baud rate = 115200 (See UG)
//    UCA1BRW = 4;
//    // UCBRSx (bits 7-4) = 0x55, UCBRFx (bits 3-1) = 5, UCOS16 (bit 0) = 1
//    UCA1MCTLW = 0x5551;

    // Baud Rate Setting 115200
      // Use Table 30-5 in Family User Guide
//      UCA0BR0 = 8;
//      UCA0BR1 = 0;
//      UCA0MCTLW |= UCOS16 | UCBRF_10 | 0xF700;   //0xF700 is UCBRSx = 0xF7

    // Baud Rate Setting SMCLK 9600
    // Use Table 30-5 in Family User Guide
      UCA1BR0 = 104;
      UCA1BR1 = 0;
      UCA1MCTLW |= UCOS16 | UCBRF_2 | 0xD600;   //0xD600 is UCBRSx = 0xD6


    UCA1CTLW0 &= ~UCSWRST;                 // release from reset


    //--SETUP IRQ A1 RXIFG
           UCA1IE |= UCRXIE;                       // Enable USCI_A0 RX interrupt
           __enable_interrupt();

这是当我尝试从解串器获取采集数据时

´üÿûÿþÿ²Uª>Àÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿýÿþÿýÿþÿýÿüÿþÿüÿýÿýÿúÿýÿýÿüÿûÿýÿûÿþÿûÿ�2Uª>Àÿþÿüÿûÿüÿüÿýÿûÿþÿüÿüÿþÿüÿüÿüÿûÿüÿþÿúÿÿÿýÿûÿûÿûÿýÿüÿüÿb6Uª>ÀÿüÿýÿüÿúÿúÿýÿüÿûÿüÿþÿüÿúÿýÿûÿýÿûÿüÿÿÿûÿüÿüÿüÿúÿüÿúÿüÿV6Uª>ÀÿþÿúÿúÿüÿýÿûÿûÿüÿýÿúÿýÿþÿúÿûÿüÿúÿúÿþÿûÿýÿúÿüÿûÿûÿûÿýÿR6Uª>Àÿµûÿüÿýÿ²Uª>Áÿÿÿÿÿÿÿÿþÿþÿþÿýÿýÿþÿüÿþÿûÿüÿüÿýÿýÿüÿüÿþÿüÿüÿüÿþÿûÿ‚2Uª>Áÿûÿþÿúÿüÿüÿýÿûÿüÿýÿüÿúÿþÿûÿþÿüÿûÿûÿüÿüÿýÿüÿûÿüÿüÿûÿüÿ\6Uª>ÁÿþÿûÿüÿùÿýÿúÿýÿüÿüÿûÿûÿûÿýÿûÿýÿúÿúÿÿÿüÿýÿúÿûÿûÿüÿúÿþÿS6Uª>ÁÿüÿûÿüÿüÿûÿüÿþÿùÿüÿüÿøÿþÿûÿýÿûÿüÿüÿüÿûÿþÿùÿûÿúÿûÿÿÿüÿT6Uª>Á

感谢任何帮助。
约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们需要了解您是如何发送数据的? 不等待 TXBuf 清除的实现会对其造成阻碍。 您是否使用示波器对其进行了检查、以验证波特率是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    假如您试图通过 UART 获取采集信息、例如在 Water_Demo 中、您是否简单指 dToF、atof、VFR... 等等? 这在模板示例中进行了演示、其中已经包含通过 UART 将此信息发送出去的功能。 要查看这些数据、您只需要将示例项目编程到器件中、并探测 EVM 上的 UART 引脚。 是否有理由避免使用模板示例中包含的 UART 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速响应。 我按照 Water_Demo 中的相同步骤发送 USS ADC 捕获(UPS 和 DNS 捕获)。 我将使用演示代码中的以下函数。

    extern void CommandHandler_Transportations (Packet_t *packet);


    extern void CommandHandler_TransourceCapturePackages (Packet_t *packet、
    uint8_t id、
    uint8_t numOfPcks、
    int8_t finalPckLenight、
    uint8_t* PCAP);

    extern void CommandHandler_TransourcePacket (Packet_t *packet);

    extern void Comm_writePacket (const Packet_t *packet);

    extern void Com_writeBuffer (const uint8_t * sourceBuffer、uint16_t sourceLength);

    我已经创建了一个如下所示的 uart.c、当 MSP 接收到 UART 代码"a""/n"时、开始传输。  CommandHandler_Transportations 函数来完成这些操作。

    /*
     * uart.c
     *
     *  Created on: 23 Jan 2024
     *      Author: AntonyJoshua
     */
    
    #include "protocol/uart.h"
    #include <intrinsics.h>
    #include <stdint.h>
    #include "msp430.h"
    #include "main.h"
    #include "protocol/packet.h"
    #include "protocol/uart.h"
    
    
    extern void CommandHandler_transmitCaptures(Packet_t *packet);
    extern void CommandHandler_transmitCapturePackages(Packet_t *packet,
                                                       uint8_t id,
                                                       uint8_t numOfPcks,
                                                       int8_t finalPckLenght,
                                                       uint8_t* pCap);
    
    extern void CommandHandler_transmitPacket(Packet_t *packet);
    extern void Comm_writePacket(const Packet_t *packet);
    extern void Comm_writeBuffer(const uint8_t *sourceBuffer, uint16_t sourceLength);
    
    //extern uint16_t g_ui16UARTTransmitBytesLeft;
    
    
    
    #define BUFFER_SIZE 27
    
    #define COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE            27
    
    /*  USS GUI Design Center Plotting variable length packet
    *******************************************************************************/
    #define COMMAND_HANDLER_CAPTURE_PACKET_SIZE                 60
    #define COMMAND_HANDLER_UPS_ADC_CAPTURE_ID                  0xC0
    #define COMMAND_HANDLER_DNS_ADC_CAPTURE_ID                  0xC1
    
    /*******************************************************************************
    *  USS GUI Design Center Plotting packet
    *******************************************************************************/
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_PACKET_SIZE                    11
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_DTOF_ID                        0xB0
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ABS_UPS_ID                     0xB1
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ABS_DNS_ID                     0xB2
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_VOL_ID                         0xB3
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_UPS_STRT_STP_PACKS_ID      0xB4
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_DNS_STRT_STP_PACKS_ID      0xB5
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_GENERIC_PLOT_ID                0xB6
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ADVANCED_GENERIC_PLOT_ID       0xB7
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_START_TX                   true
    #define COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_STOP_TX                    false
    // Command 0xB6-0xBF  are reserved for future plotting commands
    
    /*******************************************************************************
    * Define used to identify packet as USS GUI Desing Center packet
    *******************************************************************************/
    #define COMMAND_HANDLER_USS_GUI_ID_BYTE                     0x04
    #define COMMAND_HANDLER_WRITE_CMD                           true
    #define COMM_TX_BUFF_SZ  (800)
    #define EUSCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT                     UCTXIE
    
    uint8_t Comm_transmitBuffer[COMM_TX_BUFF_SZ];
    
    uint8_t uss_param_uart[BUFFER_SIZE];
    uint16_t UartRcvBufIndex = 0;
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma PERSISTENT(gstxPacket)
    #define __persistent
    #elif defined (__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    
    /*** GLOBAL VARIABLES ***/
    __persistent Packet_t gstxPacket = {0};
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! var g_pUARTPort stores a pointer to the UART port configuration
    //! structure that was passed to the UART_openPort function.  The UART
    //! driver does not modify this structure.
    //
    //*****************************************************************************
    const tUARTPort *g_pUARTPort;
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! var g_pUARTTransmitPtr stores a pointer to the current byte to transmit.
    //
    //*****************************************************************************
    volatile const uint8_t *g_pUARTTransmitPtr;
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! var g_ui16UARTTransmitBytesLeft stores how many bytes remain to be sent
    //! in the current transmission.
    //
    //*****************************************************************************
    volatile uint16_t g_ui16UARTTransmitBytesLeft;
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! var g_UARTStatus stores the current status of the UART port driver.
    //
    //*****************************************************************************
    volatile uint8_t g_UARTStatus;
    
    //void UART_openPort(const tUARTPort *pPort)
    //{
    //    UART_closePort();
    //    g_pUARTPort = pPort;
    //
    //    EUSCI_A_UART_init(
    //            UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
    //            (EUSCI_A_UART_initParam*)&(g_pUARTPort->peripheralParameters)
    //        );
    //    EUSCI_A_UART_enable(UART__EUSCI_A_PERIPHERAL);
    //    EUSCI_A_UART_clearInterrupt(
    //            UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
    //            EUSCI_A_UART_RECEIVE_INTERRUPT_FLAG
    //        );
    //    EUSCI_A_UART_enableInterrupt(
    //            UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
    //            EUSCI_A_UART_RECEIVE_INTERRUPT
    //        );
    //
    //    g_UARTStatus = eUARTIsIdle;
    //}
    //
    //void UART_closePort(void)
    //{
    //    g_UARTStatus = eUARTIsClosed;
    //    EUSCI_A_UART_disable(UART__EUSCI_A_PERIPHERAL);
    //}
    
    uint8_t UART_getPortStatus(void)
    {
        return g_UARTStatus;
    }
    
    void UART_transmitBuffer(const uint8_t *pBuffer, uint16_t ui16Length)
    {
        g_UARTStatus = eUARTIsIdle;
    
        if (g_UARTStatus == eUARTIsClosed)
        {
            return;
        }
    
        //
        // Before transmitting, safely wait for
        // current operations to finish
        //
    #if (UART__LPMx_bits>0)
        while (1)
        {
            __bic_SR_register(GIE);
            if (g_UARTStatus != eUARTIsIdle)
            {
                __bis_SR_register(UART__LPMx_bits | GIE);
            }
            else
            {
                __bis_SR_register(GIE);
                break;
            }
        };
    #else
        while(g_UARTStatus != eUARTIsIdle);
    #endif
    
        g_pUARTTransmitPtr = pBuffer;
        g_ui16UARTTransmitBytesLeft = ui16Length;
        g_UARTStatus = eUARTIsTransmitting;
        EUSCI_A_UART_enableInterrupt(
                UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
                EUSCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT
            );
    }
    
    //extern void UART_transmitByteImmediately(uint8_t ui8Data)
    //{
    //    while(!(EUSCI_A_UART_getInterruptStatus(
    //                    UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
    //                    EUSCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT_FLAG
    //                )
    //            ));
    //    EUSCI_A_UART_transmitData(UART__EUSCI_A_PERIPHERAL, ui8Data);
    //};
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! UART Interrupt Service Routine
    //
    //*****************************************************************************
    
    #pragma vector=EUSCI_A1_VECTOR
    __interrupt void USCI_A1_ISR(void)
    {
        switch(__even_in_range(UCA1IV, USCI_UART_UCTXCPTIFG))
        {
            case USCI_NONE: break;
            case USCI_UART_UCRXIFG:
    
                uss_param_uart[UartRcvBufIndex++] = UCA1RXBUF; //fetch byte and store
    
    
               if (UCA1RXBUF == '\n')
               {
    
                   if(uss_param_uart[0]=='a')
                   {
                       CommandHandler_transmitCaptures(&gstxPacket);
                   }
    
    
                   UartRcvBufIndex = 0; // Clearing the array index 
                   flag=0;
               }
    
                __no_operation();
                break;
    
            case USCI_UART_UCTXIFG:
              EUSCI_A_UART_transmitData(
                        UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
                       *(g_pUARTTransmitPtr++)
                  );
    
                g_ui16UARTTransmitBytesLeft--;
    
                if (g_ui16UARTTransmitBytesLeft == 0)
                {
                    EUSCI_A_UART_disableInterrupt(
                            UART__EUSCI_A_PERIPHERAL,
                            EUSCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT
                        );
                    g_UARTStatus = eUARTIsIdle;
                    __bic_SR_register_on_exit(UART__LPMx_bits);
                }
                break;
            case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
            case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
            default: break;
        }
    }
    
    
    // Function to send ADC Capture
    
    void CommandHandler_transmitCaptures(Packet_t *txPacket)
    {
        // Calculate number of packets that will need to be sent
        // Each ADC capture packet can hold up to 27 captures
        uint16_t updnsCaptureSize = gUssSWConfig.captureConfig->sampleSize;
        uint8_t numOfPcks = (uint8_t)(updnsCaptureSize/ COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE);
        int8_t finalPckLength = (uint8_t)(updnsCaptureSize % COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE);
        // Calculate number of bytes in each capture
        uint8_t* pUPSCap = (uint8_t*)(USS_getUPSPtr(&gUssSWConfig));
        uint8_t* pDNSCap = (uint8_t*)(USS_getDNSPtr(&gUssSWConfig));
    
        if( finalPckLength > 0 )
        {
            numOfPcks++;
        }
        else
        {
            finalPckLength = COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE;
        }
    
    
        CommandHandler_transmitCapturePackages(txPacket,
                COMMAND_HANDLER_UPS_ADC_CAPTURE_ID,
                numOfPcks,
                finalPckLength, pUPSCap);
    
        CommandHandler_transmitCapturePackages(txPacket,
                COMMAND_HANDLER_DNS_ADC_CAPTURE_ID,
                numOfPcks,
                finalPckLength, pDNSCap);
    
    }
    
    //Transmitting capture packages
    void CommandHandler_transmitCapturePackages(Packet_t *txPacket,
                uint8_t id, uint8_t numOfPcks, int8_t finalPckLength,
                uint8_t* pCap)
    {
        uint8_t i,j;
        uint8_t tempID;
    
        if(id == COMMAND_HANDLER_UPS_ADC_CAPTURE_ID)
        {
            tempID = COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_UPS_STRT_STP_PACKS_ID;
        }else
        {
            tempID = COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_DNS_STRT_STP_PACKS_ID;
        }
    
        // Generate packet ADC capture packets in START mode
        txPacket->length = COMMAND_HANDLER_PLOT_PACKET_SIZE;
        txPacket->payload[0] = COMMAND_HANDLER_USS_GUI_ID_BYTE;
        txPacket->payload[1] = tempID;
        txPacket->payload[2] = COMMAND_HANDLER_WRITE_CMD;
        txPacket->payload[3] = (uint8_t)COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_START_TX;
        txPacket->payload[4] = numOfPcks;
    
        CommandHandler_transmitPacket(txPacket);
    
        txPacket->length = COMMAND_HANDLER_CAPTURE_PACKET_SIZE;
        txPacket->payload[0] = COMMAND_HANDLER_USS_GUI_ID_BYTE;
        txPacket->payload[1] = id;
        txPacket->payload[2] = COMMAND_HANDLER_WRITE_CMD;
        txPacket->payload[4] = COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE;
    
    
        // Transmit ADC UPS capture packets
        for(i = 1; i < numOfPcks ; i++)
        {
            txPacket->payload[3] = i;
    
            for( j = 0; j < (sizeof(uint16_t)*COMMAND_HANDLER_UPS_DNS_CAP_MAX_CAP_SIZE); j+=2)
            {
                txPacket->payload[(j + 5)] = *(pCap++);
                txPacket->payload[(j + 6)] = *(pCap++);
            }
    
            CommandHandler_transmitPacket(txPacket);
        }
    
        // Transmit final packet with remaining capture samples
        if(finalPckLength > 0)
        {
            txPacket->payload[3] = numOfPcks;
            txPacket->payload[4] = finalPckLength;
            i=0;
            while(finalPckLength > 0)
            {
                txPacket->payload[(i + 5)] = *(pCap++);
                txPacket->payload[(i + 6)] = *(pCap++);
                i+=2;
                finalPckLength--;
            }
    
            CommandHandler_transmitPacket(txPacket);
        }
    
        // Generate packet ADC capture packets in START mode
        txPacket->length = COMMAND_HANDLER_PLOT_PACKET_SIZE;
        txPacket->payload[0] = COMMAND_HANDLER_USS_GUI_ID_BYTE;
        txPacket->payload[1] = tempID;
        txPacket->payload[2] = COMMAND_HANDLER_WRITE_CMD;
        txPacket->payload[3] = (uint8_t)COMMAND_HANDLER_PLOT_ADC_STOP_TX;
        txPacket->payload[4] = numOfPcks;
    
        CommandHandler_transmitPacket(txPacket);
    
    
    }
    
    void CommandHandler_transmitPacket(Packet_t *packet)
    {
        Comm_writePacket(packet);
    
        while(g_ui16UARTTransmitBytesLeft!=0);
    
    }
    
    void Comm_writePacket(const Packet_t *packet)
    {
        //
        // Simply call the write buffer function, passing the packet parameters.
        //
        Comm_writeBuffer(packet->payload, packet->length);
    }
    
    void Comm_writeBuffer(const uint8_t *sourceBuffer, uint16_t sourceLength)
    {
    
        //
        // Because UART is being used, convert the source buffer into stream format.
        // This adds headers, byte stuffing, and the checksum.
        //
        sourceLength = Packet_convertToStream(
                &Comm_transmitBuffer[0],
                sourceBuffer,
                sourceLength
            );
        //
        // Transmit the packet via the UART interface.
        //
        UART_transmitBuffer(&Comm_transmitBuffer[0], sourceLength);
    
    }
    
    
    
    
    
    

    我做错了什么事吗?

    提前感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    感谢您的回复、我将发送 UPS 和 DNS CAPTURE 以及 DToF 值。 当 MSP 接收到 UART 命令时、它会进入如上所述的发送捕获数据模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您不只是使用水演示示示例并切掉一些您不需要的其他 GUI 功能、是不是有原因的? 我认为水演示和模板示例之间的主要区别是一个使用 GUI、而另一个使用简单的 UART 接口。 您能否将 UART 引脚连接到逻辑分析仪而不是调试器、并以这种方式查看信息?

    它也可以帮助我了解您的最终目标是以这种方式获取这些数据。 感谢您目前的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dylan、我没有逻辑分析仪、但我尝试使用示波器读取该信号、我得到了以下结果。

    我尝试获取这些数据和 DNS 数据、以便像 USS GUI 一样绘制 ADC 图、并想在  FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_example 中实现此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它以大约1us 的位时间运行、或大约1MBaud 的速率运行。 这就是您设置的 PC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过波特率1M、仍然是严重的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传输此捕获详细信息时、如何将波特率更改为4800?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看代码中的注释、它的数字为9600、这是它应该发送的值、但用户指南中告诉您如何操作的位置。

    9600波特应该有104us 位时间、以便您的时序偏离某个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我能够以4800波特率获得 DToF 和其他结果、如果我以4800波特率向 MSP 发送数据、它正在读取、但在 UPS 和 DNS 捕获的情况下、我有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还使用发送捕获时所使用的相同函数发送 DTOF 和其他结果? 似乎仍然会根据与 GUI 进行通信的设置发送捕获、其他结果会随要使用的配置一起发送。 如果您继续使用演示中使用的相同函数与 PC 中的 GUI 进行通信、并且尚未对其进行太多更改、则表明发送的数据不在您想要的配置中。 如果是这种情况、则您要么需要重写更多基础代码、要么需要使用发送 DTOF 和其他结果的相同方法手动发送捕获数据。