This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043EVM 评估板、空气测距、如何使用2个探针来实现自动温度补偿测距?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318616/msp430fr6043-msp430fr6043evm-evaluation-board-air-ranging-how-to-use-2-probes-to-achieve-automatic-temperature-compensation-ranging

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

1.我想实现以下功能:

EV 套件包含两个通道 J5和 J6、其中 J6 (UPS)检测到到到有源目标的距离、J5 (DNS)检测到处于固定距离的目标、在相同环境温度下、由 J5探针计算当前声速。 然后计算了 J6的实际距离。

2.问题:

但在测试过程中、发现 Δ ToF > 20us 后、Absolte ToF 的 UPS 和 DNS 捕获值变为0、但 仍可以通过 ADC Capture 窗口看到捕获的 UPS 和 DNS 的完整波形。

3.有待解决:

此项目要求检测距离为200mm、UPS 的最大飞行时间约为1050us、DNS 飞行时间固定在大约250us、Δ 飞行时间范围应大于800us。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    请尝试 在固件中将 USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 参数更改为更大的值、如100或200。

    此致、

    现金豪