This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 -读取寄存器2

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431, MSP430F5528, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323720/msp430fr50431-msp430fr50431---reading-registers-2

器件型号:MSP430FR50431
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528MSP430FR6043

您好!

我在这里看到、可以使用此命令来读取版本。
但我想知道如果我使用 MSP430FR50431并且
我会接收值吗?
或者它是否不支持此版本的 MSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    您要查看的命令数据包结构基于我们为 USS 评估模块实现的 HID 桥通信协议。 MSP430FR50431未用于具有 HID 桥的评估模块、因此数据包结构不考虑它。  

    请注意、即使您使用的器件具有 HID 桥接器、如果您将此数据包直接传输到该 MSP (如 MSP430FR6043)、则不会获得响应、因为该通信结构基于与 MSP430F5528的接口、 它是在 PC 和 MSP430FR6043之间连接通信的 USB 部件。