大家好、
在我们的设计中、我们计划使用该器件 LM3410XSD/NOPB。
我们的应用是 LED 驱动器。
我们计划在不同的电流范围内操作 LED。
因此我们计划使用基于 SPI 的数字元件。
我们可以建议 SPI 电位器。 我们的电阻范围仅为0至150欧姆。
因此、您最好能够针对单通道建议高达1K 的范围。
在以下电路中、我们将 R1电阻器替换为 SPI 电位器。

谢谢。此致、
卡尔希克南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我们的设计中、我们计划使用该器件 LM3410XSD/NOPB。
我们的应用是 LED 驱动器。
我们计划在不同的电流范围内操作 LED。
因此我们计划使用基于 SPI 的数字元件。
我们可以建议 SPI 电位器。 我们的电阻范围仅为0至150欧姆。
因此、您最好能够针对单通道建议高达1K 的范围。
在以下电路中、我们将 R1电阻器替换为 SPI 电位器。

谢谢。此致、
卡尔希克南
下面是为您显示两个选项的快速搜索。 您是否关心它是否具有易失性或非易失性存储器? 查看一下您想要的内容。
https://www.ti.com/data-converters/digital-potentiometer/products.html#1918=SPI&
最好的论坛可能是数据转换器论坛:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum
如果您需要基于 SPI 且具有可调节功能的升压转换器、请查看 TPS92682-Q1。 我不确定这是什么应用程序。 您支持多少个 LED、如果 LED 的 Vf 在给定负载下是多少? 所需的输出电流范围是多少? 什么是 Vin 范围? 一般来说、您使用恒流源来驱动 LED、而不是电阻器、尤其是在电流较高时。
我想用电位计控制反馈、但这不适用于此器件、尽管它可能适用于其他器件。 您不能 像 Keith 说的那样使用数字电位计来支持器件上如此高的电流。
在我们为您提供良好反馈之前、您需要提供更多信息。
-fhoude
如果 OP 返回这里、它们需要的是可编程电流源: