This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 SPI 的数字电位器

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1324818/spi-based-digital-pot

主题中讨论的其他器件:TPS92682-Q1

大家好、

在我们的设计中、我们计划使用该器件 LM3410XSD/NOPB。  

我们的应用是 LED 驱动器。

我们计划在不同的电流范围内操作 LED。  

因此我们计划使用基于 SPI 的数字元件。  

我们可以建议 SPI 电位器。 我们的电阻范围仅为0至150欧姆。

因此、您最好能够针对单通道建议高达1K 的范围。

在以下电路中、我们将 R1电阻器替换为 SPI 电位器。

谢谢。此致、

卡尔希克南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是为您显示两个选项的快速搜索。  您是否关心它是否具有易失性或非易失性存储器?  查看一下您想要的内容。   

    https://www.ti.com/data-converters/digital-potentiometer/products.html#1918=SPI& 

    最好的论坛可能是数据转换器论坛:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还没有说过你想要消耗什么电流、但我认为你不能为这个电路找到一个数字电位计。 示例设计使用适用于3.8欧姆电阻的50 mA LED 电流。 我想您可能找不到可以处理50 mA 的小电位器、小得多的数字电位器、这会导致电位器能够处理100mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要基于 SPI 且具有可调节功能的升压转换器、请查看 TPS92682-Q1。  我不确定这是什么应用程序。  您支持多少个 LED、如果 LED 的 Vf 在给定负载下是多少?  所需的输出电流范围是多少?  什么是 Vin 范围? 一般来说、您使用恒流源来驱动 LED、而不是电阻器、尤其是在电流较高时。   

    我想用电位计控制反馈、但这不适用于此器件、尽管它可能适用于其他器件。  您不能 像 Keith 说的那样使用数字电位计来支持器件上如此高的电流。   

    在我们为您提供良好反馈之前、您需要提供更多信息。   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 IR LED。 最大电流为50mA。 因此、我们可以用多个范围的电流模式来微调从1 mA 到50mA 的电流范围。

    LED 的 Vf 为3V。 LED 的 VCC 为3.3V。  我们需要使用 SPI 电位器来调节电流。 电位计最大应为1千欧。 但共用电位计值、一个为100K、另一个为10K。 但1K 更适合我们的应用。 我们将仅使用一个 IR LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压范围是多少?  为什么要使用升压转换器?  是只有1个 LED、还是您具有一系列 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个1000欧姆的电位计需要1024步才能到达任何接近1欧姆的位置、您在50mA 点的调节将非常恶劣、它可能会从50 mA 转移到25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其移至显示照明论坛。  该论坛主要讨论汽车产品、通常具有更高的电流和通道数。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OP 返回这里、它们需要的是可编程电流源:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa867/slaa867.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthi:

    我们的专家目前正在庆祝中国 新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthi:

    我能否了解您的输入电压范围是多少?  负载是只有1个 LED、还是您有一系列 LED?

    此致、

    周老师