This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:在申请贵公司及#39;s MCU MSP430FR6989的过程中、会出现崩溃情况。

Guru**** 2813525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1328852/msp430fr6989-in-the-process-of-applying-your-company-s-mcu-msp430fr6989-there-is-a-crash-situation

器件型号:MSP430FR6989

在应用贵公司的 MCU MSP430FR6989的过程中、会出现崩溃情况。 目前,有1例在生产中(16例在同一批生产中),3例在现场应用中发现。
对故障 MCU 的生产进行了分析和测试。
1、机死机时,晶振振动和电源测量正常;
2、故障 MCU PCB 板与正常 MCU、MCU 交换发现故障 MCU 焊接也会死机、正常 MCU 仍正常
3、故障 MCU 置于低温、冷热交换试验中、发现当温度从-20变为5时、发生碰撞的概率很高、而在正常温度下相对稳定的温度下、发生碰撞的概率很小
4.删除休眠操作的 MCU 程序代码故障、目前未发现崩溃

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于碰撞主要发生在温度从-20°C 变为5°C 的过程中、因此应着重分析 MCU 在这些条件下的行为和性能。 考虑使用热成像或温度记录来监控 MCU 的温度并识别可能受到影响的任何特定组件或区域。 为方便起见、您可以使用如下温度记录器: www.pcbway.com/.../Arduino_Temperature_Logger_With_Sd_Card_bdc658a9.html  即使电源测量在崩溃期间显示正常、也务必确保在温度变化期间没有可能影响 MCU 运行的瞬态电压尖峰或压降。 检查电源电路是否存在任何潜在问题、例如去耦电容器或稳压器不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAO:

    Unknown 说:
    2、故障 MCU 的 PCB 板和正常 MCU、MCU 交换、发现故障 MCU 焊接也会死机、正常 MCU 仍然正常

    我要确保出现了这样的现象:将正常的 MCU 传递到故障板时、故障板仍然存在故障。 将发生故障的 MCU 转移到正常的电路板后、正常的电路板仍在正常工作。

    如果是、这意味着它们在这两个板中应存在一些差异。

    如何定义 MCU 现金? MCU 可能正常、但输出部分存在一些问题、使其行为类似于崩溃情况。

    Unknown 说:
    4. 删除休眠操作的故障 MCU 程序代码、目前未发现崩溃[/报价]

    对于故障电路板、如果您删除 休眠操作、则其行为与正常操作类似。

    这可能说明硬件环境对低功耗唤醒产生影响、我暂停后可能与晶体相关。

    B.R.

    萨尔